Configurar um driver de comunicação
Configure um driver de comunicação para importar tags no modo online ou offline.
Pré-requisitos
- Saiba mais sobre as considerações específicas para o controlador. Consulte Visão geral dos drivers de comunicação.
- Se você importar tags no modo offline, exporte as tags de um controlador compatível para um arquivo. Consulte a assistência ao usuário do controlador.
- Para configurar um driver de comunicação
- Na barra de ferramentas, selecione.Abrir página do painel
- SelecioneConfigurar as comunicações com os dispositivos.
- SelecioneNova estação.
- Selecione o tipo de estação.
- (opcional) Edite o nome da estação.
- SelecionePróximo.
- Preencha as propriedades e selecionePróximo.
- SelecionePróximo.
- Configure a importação de tags para a estação:DICA: Alguns drivers de comunicação podem não suportar a importação de tags de controladores no modo online, offline ou nos dois modos.
- Para importar as tags no modo online, defina o botão de alternância paraOnline.
- Para importar as tags no modo offline, defina o botão de alternância paraOfflinee, emCaminho do arquivo, informe o caminho do arquivo com as tags do controlador que foram exportadas.
DICA: Para selecionar o objeto Estação naExibição de projeto, escolhaSelecionar na exibição de propriedade. - Selecione as tags desejadas e clique emPróximo.
- (opcional) Para configurar outro driver de comunicação, selecioneConfigurar outro dispositivoe repita o procedimento.
- SelecioneSair.
As variáveis correspondentes às tags selecionadas são adicionadas na
Exibição de projeto
.Se você importou tipos de tag, crie instâncias dos tipos de tag que foram importados. Consulte Criar uma instância de um tipo de tag.
comunicação
driver de comunicação
Dê sua opinião