Driver OMRON Fins

Observe estas diretrizes ao trabalhar com o driver OMRON Fins.

Controladores compatíveis

O driver é compatível com as famílias de controladores CJ e CP OMRON®.
IMPORTANTE: O driver foi testado com a família de controladores CJ2.

Importação de tags do controlador

Você só pode importar tags de arquivos TXT no modo offline.
IMPORTANTE:
Antes de importar tags para o
FactoryTalk Optix Studio
, do CX-Programmer, copie a tabela de símbolos em um arquivo TXT.
Para mais informações, consulte a documentação do produto.

Tipos de dados

Tipos de dados compatíveis
Tipo de dados do controlador
Tipo de dados do
FactoryTalk Optix
Comprimento
BOOL
BOOL
1 BIT
CHANNEL
INT16
2 BYTES
COUNTER
INT16
2 BYTES
WORD
UINT16
2 BYTES
DWORD
UINT32
4 BYTES
LWORD
UINT64
8 BYTES
INT
INT16
2 BYTES
DINT
INT32
2 BYTES
UINT
UINT16
2 BYTES
UINT_BCD
UINT16
2 BYTES
UDINT
UINT32
4 BYTES
UDINT_BCD
UINT32
4 BYTES
LINT
INT64
4 BYTES
ULINT
UINT64
8 BYTES
ULINT_BCD
UINT64
8 BYTES
REAL
FLOAT
4 BYTES
LREAL
DOUBLE
8 BYTES
TIMER
INT16
2 BYTES
STRING
STRING
LENGTH
ARRAY 1 dimensional
Type [dimension]
Áreas de dados compatíveis
Área de memória do controlador
Área de memória do
FactoryTalk Optix
Observações
CIO
CIO area
A
Auxiliary area
T
Timer
C
Counter
D
Memória de dados
H
Holding area
W
Work area
Ex
EM area CurrentBank
Aborda o local de memória x no banco atual.
Ex_y
EM area
Aborda o local de memória y no banco x.
IR
Não compatível
DR
Não compatível
TK
Não compatível
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal