Driver Modbus

Observe estas diretrizes ao trabalhar com controladores Modbus.

Protocolos

O driver de comunicação Modbus é compatível com estes protocolos:
  • Modbus TCP
    . Modo de acesso ao soquete TCP.
  • Modbus RTU
    . Modo de acesso à porta serial.

Tipos de dados

O driver de comunicação Modbus é compatível com estes tipos de dados:
Tipo de dados
Comprimento
Bool
1 bit
Byte
1 byte
SByte
1 byte
UInt16
2 bytes
Int16
2 bytes
UIn32
4 bytes
Int32
4 bytes
Uint64
8 bytes
Int64
8 bytes
Float
4 bytes
Double
8 bytes
String
80 caracteres por padrão
Array

Áreas de dados

O driver de comunicação Modbus é compatível com estas áreas de dados:
Área
Código da função Modbus (Hexa)
Endereçamento
Tipo de dados
Acesso
Intervalos
Bobinas simples
01 Ler
05 Gravar (Simples)
Status da bobina
Boolean
Ler/gravar
0-65535
Bobinas
01 Ler
15 Gravar (múltiplo)
Status da bobina
Boolean
Ler/gravar
0-65535
Entradas discretas
02 Ler
Status da entrada
Boolean
Somente leitura
0-65535
Registro simples
03 Ler
06 Gravar
Holding Register
Word
Ler/gravar
0-65535
Registro múltiplo
03 Ler
10 Gravar
Holding Register
Word
Ler/gravar
0-65535
Input Register
04 Ler
Input Register
Word
Somente leitura
0-65535
DICA: O endereçamento pode diferir de dispositivo para dispositivo. Para mais informações, consulte a documentação do dispositivo.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal