Configurar assinatura de auditoria
Use Assinatura de auditoria para exigir que os usuários forneçam assinaturas eletrônicas.
- Na barra de ferramentas, selecione.Bibliotecas de modelos
- Na janelaBibliotecas, pesquiseSigning Workflows.
- EmComponentes, arraste osFluxos de trabalho de assinaturaspara aUIno painelExibição de projeto.No painelExibição de projeto, a pastaAuditSigning1é exibida.
- 4. Expanda a pastaAuditSigning1e selecioneAuditDialogBox.
- 5. No painelPropriedades, crie um vínculo dinâmico entre a propriedadeUsuáriose .Para mais informações sobre vínculos dinâmicos, consulte Criar vínculos dinâmicos.
- No painelExibição de projeto, selecioneSigningController.
- No painelPropriedades:
- Adicione usuários e grupos que podem fornecer assinatura simples e dupla.
- Selecione o tipo de fluxo de trabalho padrão.
- No painelExibição de projeto, selecione a variável.DICA: Por exemplo, se quiser disparar um fluxo de trabalho de assinatura eletrônica quando um usuário alterar o valor de um medidor linear, configure o objeto da variável associado ao valor do medidor.Para obter mais informações, consulte Referência de assinaturas de auditoria.
- No painelPropriedades, na parte superior, selecioneeAssinatura de auditoria.
- (opcional) Configure as configurações de assinatura de auditoria padrão selecionando um tipo de fluxo de trabalho e adicionando os usuários e os grupos que podem concluir o fluxo de trabalho.DICA: As configurações padrão de assinatura de auditoria são herdadas do objetoSigningController.
auditoria
assinatura de auditoria
Dê sua opinião