Traduzir uma mensagem de alarme
A mensagem exibida em um widget
Alarmes
é uma string de texto que pode aparecer em diferentes idiomas. Digite uma mensagem, selecione o idioma para a tradução e digite a string a ser traduzida. A mensagem de alarme traduzida aparece no idioma do usuário em tempo de execução.Pré-requisitos
- Para traduzir uma mensagem de alarme
- NaExibição de projeto, navegue e selecione o alarme.
- EmPropriedades, emMensagem, digite a mensagem que o evento do alarme deve exibir em tempo de execução.
- NaExibição de projeto, expandaTraduções.
- Clique duas vezes emDicionárioDeLocalização#
- No Editor de tradução, selecioneExibirReferência de tradução.A nova mensagem é exibida na colunaString.
- Na linha da mensagem de alarme, selecioneSincronizar.Uma mensagem traduzida correspondente aparece na colunaChave.
- SelecioneExibir tabela de tradução.
- SelecioneAdicionar localidade, selecione o idioma desejado para a tradução e, depois,.
- EmNovas localidades adicionadas, selecioneSim.
- Na terceira coluna, digite a string a ser traduzida.
localidade
localizar
sincronizar
traduzir
Dê sua opinião