Exibição Detalhes do alarme

Você pode abrir a exibição no
Resumo de alarmes
ou no
Gerenciador de alarmes
para exibir informações detalhadas sobre um alarme selecionado.
Detalhes do alarme
Variável de alarme
Descrição
Estado atual
Estado atual para Resumo de alarmes. O campo Estado atual exibe o valor dependendo da lógica do alarme.
Mensagem
Mensagem associada ao evento de alarme, que é exibida quando o alarme está ativo. Exibe a mensagem para o estado de alarme mais alto aplicável.
Status
Status exibe uma combinação de todas as condições de um alarme. Se alguma condição no alarme for Em alarme ou Não reconhecido, o alarme aparecerá como Em alarme ou Não reconhecido.
Gravidade
O valor numérico mapeado para a prioridade atribuída da condição de alarme.

    1 a 250 (Baixa)

    251 a 500 (Média)

    501 a 750 (Alta)

    751 a 1.000 (Urgente)

Confirmado
Exibe se o alarme está confirmado.
Não confirmado
Exibe se o alarme não está confirmado.
Estado de inibição
Quando um alarme tem mais de um estado de inibição, o ícone do estado de inibição mais alto aparece na tabela. Se nenhum ícone aparecer, o alarme tem uma boa qualidade e não será desabilitado, suprimido ou adiado.
Nome
Nome do objeto de alarme que gerou o evento de alarme.
Variável de origem
Variável monitorada pelo evento.
Qualidade
Exibe informações de uma falha no caso de alarmes com falha.

    Bom - o alarme não está no estado de falha

    Ruim - o alarme está no estado de falha: o controlador não pode ser alcançado ou a variável InFaulted para IBA/TBA está definida como verdadeiro.

Hora do evento
A data e hora da ocorrência do evento de alarme.
Hora de Em alarme
A hora em que o alarme selecionado entrou no estado Em alarme.
Hora de Saída do alarme
A hora em que o alarme selecionado entrou no estado Normal ou Saída do alarme
Duração do adiamento
O tempo padrão durante o qual a condição de alarme selecionada é adiada para impedir a notificação de novas alterações de estado. A duração do adiamento é atribuída ao alarme no projeto
Tempo máximo de adiamento
O tempo máximo em que o alarme pode ser adiado.
Hora do adiamento
A hora em que o alarme selecionado foi adiado.
Hora do cancelamento do adiamento
A hora em que foi cancelado o adiamento do alarme selecionado. Se o alarme estiver adiado no momento, esse é o momento em que é cancelado automaticamente o adiamento do alarme quando a duração do adiamento expira.
Hora da habilitação
A hora em que o alarme selecionado foi habilitado
Hora da desabilitação
A hora em que o alarme selecionado foi desabilitado.
Hora da supressão
A hora em que o alarme selecionado foi suprimido
Hora do cancelamento da supressão
A hora em que foi cancelada a supressão do alarme selecionado.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal