Exibir alarmes no fuso horário UTC
Crie um alias para a propriedade
Hora
do objeto Grade de alarmes
para exibir eventos no padrão de fuso horário Hora Universal Coordenada (Coordinated Universal Time, UTC). UTC é o padrão de horário em que todos os fusos horários são baseados em todo o mundo. A exibição de alarmes no fuso horário UTC garante que todos os usuários estejam vendo as mesmas data e hora para os alarmes.- Na barra de ferramentas principal, selecione.Bibliotecas de modelos
- NasBibliotecas de modelos, selecioneWidgets.
- Arraste o objetoGrade de alarmespara a pasta desejada na pastaUI.GradeDeAlarmes# (type)é exibido.
- EmBibliotecas de modelos, selecioneFechar.
- No editor, selecione a grade de alarmes e, em seguida, emPropriedades:
- ExpandaData/hora.
- Expanda a categoriaGrade de dados.
- Expanda a categoriaColunae selecioneModeloDoItemDeDados.
- EmTexto, selecione.Adicionar vínculo dinâmico
- Na janelaVínculos dinâmicos, expandaAliases.
- ExpandaCondição do alarmee selecioneHora.
- EscolhaSelecionar.
grade de histórico de alarmes
hora local
fuso horário
Dê sua opinião