Adicionar uma biblioteca de terceiros ao projeto do Visual Studio Code

Adicione uma biblioteca .NET de terceiros editando o arquivo de projeto
CSPROJ
.
Pré-requisitos
Defina o Visual Studio Code como o editor de código externo padrão. Consulte Definir o editor de código padrão.
  1. Para adicionar uma biblioteca de terceiros ao projeto do Visual Studio Code
  2. Copie o assembly .NET da biblioteca para a pasta de projeto
    ProjectFiles/NetSolution
    .
  3. Na barra de ferramentas principal, selecione
    Abrir solução .NET
    .
    O editor de código externo padrão é aberto.
    DICA: A Rockwell Automation recomenda usar
    Visual Studio®
    2022 ou
    Visual Studio Code
    como o editor de código padrão. Alguns recursos de assistência ao desenvolvimento podem não estar disponíveis ao usar um editor de código diferente.
  4. No Visual Studio Code, abra o arquivo de projeto
    CSPROJ
    .
  5. Adicione o elemento
    <Reference>
    a seguir como um filho do elemento
    <ItemGroup>
    .
    <Reference Include="
    library
    "> <HintPath>
    path
    </HintPath> </Reference>
    library
    A biblioteca que você quer adicionar. Por exemplo:
    MyLibrary
    path
    O caminho para a biblioteca de 1. Por exemplo:
    "MyLibrary.dll"
    . Inclua o caminho para a biblioteca no diretório do projeto para permitir que a solução .NET do projeto seja compilada em dispositivos diferentes. Dessa forma, a biblioteca é referenciada corretamente sempre que acessar o projeto de outros dispositivos.
    <ItemGroup> <Reference Include="MyLibrary"> <HintPath>MyLibrary.dll</HintPath> </Reference> <!-- The rest of the code --> </ItemGroup>
    Se a biblioteca estiver localizada em uma pasta diferente daquela definida por padrão
    ProjectFiles/NetSolution
    , forneça um caminho de acordo, por exemplo:
    <Reference Include="MyLibrary"> <HintPath>../SampleFolder/MyLibrary.dll</HintPath> </Reference>
  6. Salve o arquivo
    CSPROJ
    .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal