Notas do aplicativo
Essas notas do aplicativo se aplicam à versão 1.4.0 do
FactoryTalk Optix
.Mitigação de ameaça
- Não perca a chave USB com oAplicativo FactoryTalk Optixexportado. A chave USB contém campos inspecionáveis, credenciais, certificados e senhas com hash.
- Proteja o acesso físico as dispositivos fabricados doRockwell Automation.
- Sempre monitore os dispositivos conectados. Proteja o acesso físico ao dispositivo e proteja os logs da interface Web do dispositivo, da sessão de diagnóstico conectada e do acesso ao sistema de arquivos por meio de uma ferramenta de assistência remota.
- Evite o acesso físico não autorizado ao dispositivo. Proteja o acesso físico ao dispositivo e melhore o nível de segurança dos arquivos do aplicativo gerados por lógicas personalizadas.
- Proteja o acesso físico às sessões dos usuários conectados. Evite o roubo do arquivo de token de atualização doFactoryTalk Hubao bloquear a sessão, se ela não estiver sendo supervisionada.
- Proteja o acesso físico às sessões dos usuários conectados. Evite a remoção do arquivo de token de atualização doFactoryTalk Hubao bloquear a sessão, se ela não estiver sendo supervisionada.
- Proteja o acesso físico às sessões dos usuários conectados. Evite ataques ao fazer logon no GitHub.
Visualização do recurso
Recursos rotulados como visualização não devem ser usados em um ambiente de produção. A visualização do recurso inclui:
- Driver de comunicação RA EtherNet/IP no emulador e no editor da Web do FactoryTalk Optix Studio
- Modo IDE conectado
- Conteúdo da pasta da biblioteca de Visualização do recurso
- Análise do modelo fornecendo gráficos de modelo de informação
- Objetos inteligentes/Aplicativos de borda
- O importador de tags RAEtherNet IP adicionou propriedades estendidas às tags importadas: Descrição, Unidade de engenharia, Mín., Máx. e Estado0/Estado1 para tags Boolianas. Essas propriedades estendidas exibem valores do controlador no dispositivo HMI.
Dê sua opinião