Tutoriais do armazenamento
DICA:
Você pode usar uma grade de alarmes pré-configurada em vez de criá-la do zero. Para mais informações, selecione e, depois, .
Bibliotecas de modelos
IMPORTANTE:
Se você pressionar
Desligar sistema
, encerrará imediatamente o sistema operacional host
no qual o Aplicativo FactoryTalk Optix
está executando.Este tutorial presume que você conheça estas informações:
- Para desenvolver o projeto
- Organize os elementos de interface.
- ETAPA DO CONTÊINERPara mais informações sobre vínculos dinâmicos, consulte #.DICA: Os objetos gráficos são criados com base nos tipos de variáveis.DICA: Se não encontrar a opção desejada, marque a caixa de seleçãoMostrar tudo.DICA: Você pode selecionar o atributo@BrowseNameselecionando-o no menu suspensoAtributo, na parte inferior.DICA: As datas de fabricação do motor são definidas ao criar o tipo de objeto Motor e as instâncias do objeto.DICA: Pode ser necessário digitarColumn1manualmente.DICA: Você pode selecionar os valores deno menu suspenso@AttributeAtributo, na parte inferior da caixa de diálogo.
- NaExibição de projeto, clique com o botão direito do mouse emAlarmGridPanele selecione .
- Configure a coluna Nome do motor:
- EmPropriedades, clique duas vezes emColunaDaGradeDeDados1e digiteMotorNameCol
- EmModeloDoItemDeDados, crie um vínculo dinâmico entre a propriedadeTextoeDICA: Você pode selecionar o atributo@BrowseNameselecionando-o no menu suspensoAtributo, na parte inferior.Para mais informações sobre vínculos dinâmicos, consulte #.
- Crie um vínculo dinâmico entre a propriedadeClassificar poreDICA: Você pode selecionar o atributo@BrowseNameselecionando-o no menu suspensoAtributo, na parte inferior.Para mais informações sobre vínculos dinâmicos, consulte #.
- DefineTítulocomMotor Name
- Crie a coluna de velocidade do motor:
- EmPropriedades, ao lado deColunas, selecione e, depois,Coluna de texto.
- Clique duas vezes no nome da coluna e digiteMotorSpeedCol
- EmModeloDoItemDeDados, crie um vínculo dinâmico entreTextoe .Para mais informações sobre vínculos dinâmicos, consulte #.
- DefineTítulocomSpeed
- Crie a coluna de aceleração do motor:
- EmPropriedades, ao lado deColunas, selecione e, depois,Coluna de texto.
- Clique duas vezes no nome da coluna e digiteMotorAccelerationCol
- EmModeloDoItemDeDados, crie um vínculo dinâmico entreTextoe .Para mais informações sobre vínculos dinâmicos, consulte #.
- DefineTítulocomAcceleration
- Crie a coluna de torque do motor:
- EmPropriedades, ao lado deColunas, selecione e, depois,Coluna de texto.
- Clique duas vezes no nome da coluna e digiteMotorTorqueCol
- EmModeloDoItemDeDados, crie um vínculo dinâmico entre a propriedadeTextoe .Para mais informações sobre vínculos dinâmicos, consulte #.
- Defina o valor da propriedadeTítulocomoTorque
- Salve o projeto.
- NaExibição de projeto, clique com o botão direito do mouse na pastaOPC-UAe selecione .
- EmPropriedades, tome nota do valor da propriedadeURL do ponto de extremidade.OBSERVAÇÃO: Você precisa do valor da propriedadeURL do ponto de extremidadepara configurar o Cliente OPC UA mais tarde.
- EXEMPLOS DE OBJETO
- NaExibição de projeto, crie ou selecione um objetoCaixa de combinação.
- EmPropriedades, crie um vínculo dinâmico entre a propriedadeModeloe um nó.Nó selecionadoCaixa de combinaçãoObjeto Banco de dadosValores contidos nas tabelas de banco de dados.Nó do projetoValores de atributos ou propriedades de todos os nós filhos diretos.Para mais informações sobre vínculos dinâmicos, consulte #.
- (opcional) Especifique o tipo dos itens a serem exibidos no objeto ajustandoItemKind.DICA:A propriedadeItemKindé definida automaticamente tipo de objeto ou variável reconhecido entre os nós filhos.Por exemplo, se o modelo se basear em um nó de pasta que contém várias instâncias de um tipo de objetoMotor, oItemKindserá automaticamente definido com a referência ao tipoMotor. Nesse caso, os valores exibidos são os atributos ou propriedades das diferentes instâncias (Motor1,Motor2,Motor3etc.).
- (opcional) Classifique os itens ao definir os valores deOrdem de classificaçãoeClassificar por.
- (opcional) EmEventos, associeSeleção alteradacom o métodoAtualizar.Os itens contidos no objeto serão atualizados sempre que você interagir com ele.
- Configure rótulos de gráficos criando um vínculo dinâmico entreRótuloe um argumento de variável, como por exemplo,@BrowseName.
Selecione para executar o projeto usando o emulador cliente para testar seu projeto. Para executar o projeto em um cliente remoto, consulte #.
Executar
Selecione para executar projetos Servidor e Cliente usando o emulador de cliente para testar o projeto. Para executar os projetos em um cliente remoto, consulte #.
Executar
Dê sua opinião