Tipos de variável
Um tipo de variável é uma variável de modelo da qual se pode criar instâncias da variável. Instâncias de variáveis podem conter outras variáveis específicas.
Tipos de variável predefinidos e personalizados
Cada projeto contém estes tipos de variável predefinidos:
- Variável
- Variável analógica
- Vínculos dinâmicos
- Indicador do nó
- Tipos de variáveis de tag (objetos Drivers de comunicação)
Tipos de variável personalizados que você ou a lógica de aplicativo criam estão disponíveis apenas no projeto no qual são criados.
DICA:
Alterações em um tipo de variável se aplicam automaticamente a todas as instâncias dessa variável. Se você excluir o tipo de variável, também excluirá todos os subtipos do tipo de variável, juntamente com as instâncias correspondentes da variável.
Variável
As variáveis contêm tipos de dados específicos (por exemplo, um valor Int32 numérico ou um valor de string).
Por padrão, todas as variáveis contêm estes atributos:
Atributo | Descrição |
---|---|
BrowseName | Nome da variável no projeto. |
DataType | Tipo de dados que a variável pode conter. |
Description | Descrição da variável. |
DisplayName | Nome de variável que pode ser traduzida e pode aparecer na interface em tempo de execução. |
NodeId | Identificador exclusivo atribuído automaticamente. |
Value | Valor dos dados. |
Por exemplo, é possível criar um rótulo com um valor de string
OK
e, depois, criar um vínculo dinâmico entre a variável e a propriedade Texto
de um objeto Botão
.
Variável analógica
Variáveis analógicas são variáveis estruturadas que representam características e intervalos físicos.
Por padrão, todas as variáveis analógicas contêm estes atributos:
Atributo | Propriedade | Tipo de dados | Descrição |
---|---|---|---|
EngineeringUnits
DICA:
A janela do
vínculo dinâmico exibe o tipo de variável EngineeringUnits . | Descrição | Loc |