Política de senha
Propriedades
Nome | BrowseName | DataType | Descrição |
---|---|---|---|
Validade máxima da senha | MaximumPasswordAge | Número de dias que uma senha pode ser usada antes que o usuário precise alterá-la | |
Aplicar histórico de senhas | EnforcePasswordHistory | Número de novas senhas exclusivas que devem ser associadas a uma conta de usuário para que uma senha antiga possa ser reutilizada | |
Validade mínima da senha | MinimumPasswordAge | Número de dias que uma senha deve ser usada para que o usuário possa alterá-la | |
Comprimento mínimo da senha | MinimumPasswordLength | Número mínimo de caracteres que podem compor uma senha de uma conta de usuário |
Dê sua opinião