Estação CODESYS

BrowseName
CODESYSStation
SuperType
Estação de comunicação(CommunicationStation)

Propriedades

Nome
BrowseName
DataType
Descrição
IP do gateway
GatewayIP
Endereço IP de um Gateway CODESYS válido disponível na rede. Geralmente é o endereço IP do controlador
Porta
Port
Porta TCP/IP usada para conexão com o controlador. Você pode obter o valor no Ambiente de programação do PLC no CODESYS: No menu Online, selecione Parâmetro de comunicação
Nome/Endereço do dispositivo
PLCAddress
O nome do dispositivo do controlador CODESYS ou seu endereço IP. O endereço IP pode se referir ao mesmo computador que executa o driver usando o endereço IP local ou o localhost
Tempo limite
Timeout
Tempo máximo de espera em milissegundos para receber uma resposta do controlador
Código de operação
OperationCode
Tags
Tags
Tipos
Types
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.