Configurar o dispositivo no qual o Aplicativo FactoryTalk Optix é executado
Use o widget Configurações do dispositivo para configurar um dispositivo e exibir informações do produto e o diagnóstico dele.
- No dispositivo, abra a tela com o widget Configurações do dispositivo.Se você criou seu projeto usando o modeloOptixPanelna página inicial, selecioneConfiguraçõese, depois,Dispositivo.
- SelecioneConfiguraçãopara especificar:
- Desabilitar as atualizações de aplicativos e firmware. Marque essa opção para desativar as atualizações ou a desmarque para permitir atualizações para o dispositivo remoto. Você deve selecionarReinicializarpara reiniciar o dispositivo depois de desabilitar as atualizações de aplicativo e de firmware.
- Nome do dispositivo. Altere o nome do dispositivo. Você deve selecionarReinicializarpara reiniciar o dispositivo depois de alterar o nome do dispositivo.
- Nome do aplicativo. Nome doFactoryTalk Remote Accessimplementado no dispositivo remoto. ONome do aplicativoé somente leitura.
- SelecioneInformações sobre o produtopara exibir informações de somente leitura do dispositivo:
- Nome do produto. Nome do dispositivo.
- Catálogo#. Número do catálogo do dispositivo.
- Firmware do OptixPanels. Número da versão do firmware instalado no dispositivo.
- SO. Número da versão do sistema operacional instalado.
- Gerenciador do sistema. Número da versão do Gerenciador do sistema instalado.
- FT Optix Studio. Versão doFactoryTalk Optix Studiousada para criar o aplicativo que está executando no dispositivo.
- SelecioneDiagnósticopara exibir informações de somente leitura do dispositivo:
- Utilização da CPU. Utilização da CPU do dispositivo.
- Temperatura da CPU. Temperatura do dispositivo.
- Memória utilizada. Quantidade de RAM utilizada.
- Memória livre. Quantidade de RAM disponível.
- Última reinicialização. Data e hora em que o dispositivo foi reinicializado pela última vez.
- Armazenamento utilizado. Quantidade de memória de disco utilizada.
- Armazenamento livre. Quantidade de memória de disco disponível.
- Última implementação. Data e hora em que oFactoryTalk Remote Accessfoi instalado pela última vez no dispositivo.
- Se você desabilitar as atualizações de aplicativos e de firmware ou alterar o nome do dispositivo, deverá selecionarReinicializarpara reiniciar o dispositivo e fazer commit das alterações.
executar
Dê sua opinião