Proteger objetos gráficos com uma senha
Proteja um contêiner ou um desenho com uma senha para impedir que outros usuários do
FactoryTalk Optix Studio
editem os filhos do objeto protegido.
IMPORTANTE:
A proteção de objetos gráficos com uma senha pode não impedir que usuários avançados ignorem a proteção do objeto e não deve ser considerada uma proteção de segurança ou de propriedade intelectual.
- NaExibição de projeto, clique com o botão direito do mouse em um objeto Contêiner ou Desenho a ser protegido.
- Selecione.
- Digite uma senha.
- (opcional) SelecioneMostrar senhapara verificar se você digitou a senha corretamente.
- SelecioneOK.
Na
Exibição de projeto
e no Editor
, aparece ao lado do objeto protegido por senha. Os objetos filhos estão ocultos na Exibição de projeto
e não podem ser editados.Dê sua opinião