Criar um tipo de conversor
Crie um tipo de conversor e use uma instância do conversor para transformar valores em vínculos dinâmicos avançados.
- NaExibição de projeto, clique com o botão direito do mouse emConversorese selecione .
- (opcional) Ao lado do objeto conversor, selecione para renomeá-lo.
- EmPropriedades, defina os valores da propriedade do conversor.
Use a instância do tipo de conversor para transformar valores em vínculos dinâmicos avançados. Consulte Criar um vínculo dinâmico complexo.
Dê sua opinião