Filtros de alarme
Por padrão, o widget
Grade de alarmes
exibe todos os alarmes habilitados e ativos. Consulte os alarmes do filtro em tempo de execução para exibir apenas determinados alarmes.Uma consulta de exemplo pode filtrar alarmes em tempo de execução para listar somente os alarmes da área 5 da planta:
Consultas de alarmes adicionais podem:
- Exibir apenas a linha do objeto Motor5. A consulta seriaSELECT * FROM Model WHERE BrowseName = 'Motor5'
- Exibir apenas as linhas de objetos com uma Aceleração de 20. A consulta seriaSELECT * FROM Model WHERE Acceleration = 20
- Exibir as linhas de objetos com Aceleração superior a 20 e Velocidade de 30 a 500. A consulta seriaSELECT * FROM Model WHERE Acceleration > 20 AND Speed BETWEEN 30 AND 500
- Exibir objetos com BrowseName que começam com Com falha. A consulta seriaSELECT * FROM Model WHERE BrowseName LIKE 'Faulty%'
Dê sua opinião