Janela parâmetros do UDFB

Use a janela
Parâmetros
para:
  • Criar ou excluir parâmetros de entrada ou saída para blocos de função definidos pelo usuário (user-defined function blocks, UDFB) ou funções definidas pelo usuário (user-defined functions, UDF).
  • Editar os parâmetros de variáveis locais para UDFBs e UDFs.
  • Mover uma variável para cima ou para baixo no UDFB ou na UDF.
UDFs são limitadas a um único parâmetro de saída com um tipo de dados modificável. As propriedades variam de acordo com o tipo do bloco de instruções.
Itens na janela de Parâmetros de UDFB
Item
Descrição
Valores possíveis
Nome
Especifica o nome do parâmetro.
As convenções de nomenclatura são as seguintes:
  • O nome é limitado a 40 caracteres, e pode conter sublinhados, números ou letras.
  • O nome começa com uma letra ou um sublinhado.
  • O nome não pode terminar com um sublinhado.
  • O nome não pode conter sublinhados consecutivos.
As convenções de nomenclatura têm como base as regras da IEC-1131 para identificadores.
Tipo de dados
Seleciona o tipo de dados do parâmetro.
BOOL, BYTE, DATE, DINT, DWORD, INT, LINT, LREAL, LWORD, REAL, SINT, STRING, TIME, UDINT, UINT, ULINT, USINT, WORD, USER ARRAYS, Palavras definidas, Blocos de função.
Para obter informações sobre tipos de dados, consulte Visão geral dos tipos de dados.
Dimensão
Especifica a dimensão da instrução.
A dimensão é definida como um valor double integer (DINT) positivo.
Por exemplo,
  • [1..10] para um valor unidimensional
  • [1..4,1..7] para um valor bidimensional
O limite de tamanho máximo recomendado para uma matriz multidimensional é [1..400,1..40].
Comentário
Contém comentários para o parâmetro.
Texto de formatação livre.
Mover para cima
Move para cima o parâmetro selecionado.
N/A
Mover para baixo
Move para baixo o parâmetro selecionado.
N/A
Nova entrada
Cria um parâmetro de entrada.
N/A
Nova saída
Cria um parâmetro de saída. UDFs são limitadas a um único parâmetro de saída com um tipo de dados modificável.
N/A
Excluir parâmetro
Exclui o parâmetro selecionado.
N/A
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal