Editores de linguagem
Use o editor de linguagem para desenvolver o conteúdo dos programas do Micro800.
Um editor de linguagem contém os seguintes elementos das linguagens de programação:
- Diagrama de Ladder (Ladder diagram, LD)
- Texto estruturado (Structured text, ST)
- Bloco de função (Function block, FB)
Existe um editor de linguagem adicional para blocos de função definidos pelo usuário (user-defined function blocks, UDFBs).
Em editores de linguagem:
- Cada programa em um projeto abre um editor de linguagem separado no espaço de trabalho do aplicativo, com os nomes dos programas exibidos na guia do espaço de trabalho.
- Você pode abrir vários espaços de trabalho ao mesmo tempo.
- Use aCaixa de ferramentaspara inserir elementos ao editor de linguagem.
Dê sua opinião