SIN (seno)

A instrução SIN calcula o seno de um valor Real.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E e
Micro870
L70E.
SIN
SIN
Parâmetros da SIN
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
EN
Entrada
BOOL
Quando definida como true, a instrução é habilitada.
  • TRUE: Executa a computação atual.
  • FALSE: Não há computação.
Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.
IN
Entrada
REAL
Qualquer valor real.
SIN
Saída
REAL
Seno do valor de entrada (no conjunto [-1,0 .. +1.0]).
ENO
Saída
BOOL
Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.

Exemplos de SIN

Exemplo de diagrama de blocos de função SIN
Exemplo de diagrama de blocos de função SIN
Exemplo de diagrama de ladder SIN
Exemplo de diagrama de ladder SIN
Exemplo de texto estruturado SIN
Exemplo de texto estruturado SIN
(* ST Equivalence: *) sine := SIN (angle); result := ASIN (sine); (* result is equal to angle *)
Resultados
Resultados
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal