MLEN (comprimento da string)

A instrução MLEN calcula o comprimento de uma string.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E e
Micro870
L70E.
MLEN
MLEN
Parâmetros da MLEN
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
EN
Entrada
BOOL
Habilitação da instrução.
  • TRUE: Calcula o comprimento da string.
  • FALSE: Nenhuma operação.
Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.
IN
Entrada
STRING
Qualquer string.
MLEN
Saída
DINT
Número de caracteres na string IN.
ENO
Saída
BOOL
Ativar saída.
Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.

Exemplos de MLEN

Exemplo de diagrama de blocos de função MLEN
Exemplo de diagrama de blocos de função MLEN
Exemplo de diagrama de ladder MLEN
Exemplo de diagrama de ladder MLEN
Exemplo de texto estruturado MLEN
Exemplo de texto estruturado MLEN
(* ST Equivalence: *) nbchar := MLEN (complete_string); If (nbchar < 3) Then Return; End_if; prefix := LEFT (complete_string, 3); (* this program extracts the 3 characters on the left of the string and puts the result in the prefix string variable. Nothing is done if the string length is less than 3 characters *)
Resultados
Resultados
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal