CHAR (código ASCII para o caractere de string)

A instrução CHAR retorna uma string de um caractere para um código ASCII. Código ASCII -> caractere.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E e
Micro870
L70E.
CHAR
CHAR
Parâmetros da CHAR
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
EN
Entrada
BOOL
Habilitação da instrução.
  • TRUE: Fornece uma string de um caractere.
  • FALSE: Nenhuma operação.
Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.
Code
Entrada
DINT
Código ASCII definido em [0 .. 255].
CHAR
Saída
STRING
Uma string de um caractere. O caractere tem o código ASCII fornecido no código de entrada.
ENO
Saída
BOOL
Ativar saída.
Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.

Exemplos de CHAR

Exemplo de diagrama de blocos de função CHAR
Exemplo de diagrama de blocos de função CHAR
Exemplo de diagrama de ladder CHAR
Exemplo de diagrama de ladder CHAR
Exemplo de texto estruturado CHAR
Exemplo de texto estruturado CHAR
(* ST Equivalence: *) Display := CHAR ( value + 48 ); (* value is in set [0..9] *) (* 48 is the ascii code of '0' *) (* result is one character string from '0' to '9' *)
Resultados
Resultados
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal