ASCII
A instrução ASCII retorna o código ASCII para caracteres nas strings.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E e Micro870
L70E.ASCII

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Habilitação da instrução.
Aplica-se aos programas do diagrama de ladder. |
IN | Entrada | STRING | Qualquer string não vazia. |
Pos | Entrada | DINT | Posição do caractere selecionado no conjunto [1.. len] (len é o comprimento da string IN). |
ASCII | Saída | DINT | Código ASCII do caractere selecionado (no conjunto [0 .. 255]) rende 0 é Pos está fora da string. |
ENO | Saída | BOOL | Ativar saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder. |
Exemplos de ASCII
Exemplo de diagrama de blocos de função ASCII

Exemplo de diagrama de ladder ASCII

Exemplo de texto estruturado ASCII

(* ST Equivalence: *) FirstChr := ASCII (message, 1); (* FirstChr is the ASCII code of the first character of the string *)
Resultados

Dê sua opinião