Testar o programa e executar o contador de alta velocidade
Depois de baixar o programa de HSC para o controlador, teste-o e execute o contador de alta velocidade.
Para testar o programa e executar o contador de alta velocidade
- Conecte ao controladorMicro800.
- NoOrganizador do projeto, expandaProgramas.
- Expanda o programa de HSC e clique duas vezes emVariáveis locais.Aparecem os valores das duas saídas HSC: STS (MyStatus) e HSCSTS (MyInfo).
- Abra a grade de variáveis globais realizando uma das seguintes ações:
- NoOrganizador do projeto, clique duas vezes emVariáveis globais.
- NoOrganizador do projeto, selecioneVariáveis globaise, em seguida, selecione a teclaEnter.
- Na linha_IO_EM_DI_05, marque as caixas de seleçãoBloqueareValorpara forçar a entrada na posição ON.
- Para exibir os resultados, abra a grade de variáveis locais realizando uma das ações a seguir:
- NoOrganizador do projeto, expanda o programa do HSC e clique duas vezes emVariáveis locais.
- NoOrganizador do projeto, expanda o programa do HSC, selecioneVariáveis locaise, em seguida, selecione a teclaEnter.
- ExpandaMyAppDataeMyInfo.
- Ligue o codificador para ver a contagem progressiva/regressiva do contador. Por exemplo, se o codificador estiver acoplado a um eixo do motor, ligue o motor para disparar a contagem do HSC.
- Verifique se oValorna variável MyStatus é 1, indicando que o HSC está em execução.
- Visualize o valor do contador em MyInfo.Accumulator.
Neste exemplo, uma vez que MyInfo.Accumulator alcançar o valor de Predefinição alta de 40, a saída 0 é ligada e o sinalizador HPReached é ligado. Se MyInfo.Accumulator alcançar o Valor baixo predefinido de -40, a saída 1 é ligada e o sinalizador LPReached também é ligado.
Resultado do programa do HSC

Dê sua opinião