Criar um diagrama da lógica de contatos e adicionar variáveis

Crie um diagrama de lógica de contatos e em seguida adicione variáveis locais à linha. Este programa de amostra usa um controlador 2080-L50E-24QVB. O HSC é suportado em todos os controladores
Micro850
L50E.
Pré-requisitos
  • Criar um projeto do controlador
    Micro800
    e adicionar um controlador que suporte HSC.
  • O controlador deve estar offline.
Para criar um diagrama de ladder e adicionar variáveis
  1. No
    Organizador do projeto
    , clique com botão direito do mouse em
    Programas
    e selecione
    Novo programa
    .
  2. Em
    Novo programa
    , insira o nome do programa, verifique se o tipo é
    Diagrama de ladder
    e selecione
    Criar
    .
  3. Abra o programa seguindo um destes procedimentos:
    • Clique duas vezes no programa.
    • Selecione o programa e selecione a tecla
      Enter
      .
  4. Adicione um contato direto à primeira linha de ladder seguindo um destes procedimentos:
    • Na
      Caixa de ferramentas
      , em
      Pesquisar
      , insira
      XIC
      e arraste-o para a primeira linha no editor de linguagem.
    • Na
      Caixa de ferramentas
      , clique duas vezes em
      XIC
      para adicioná-la à primeira linha de ladder.
  5. Atribua uma variável ao contato direto.
    • Clique com o botão direito na instrução
      XIC
      e selecione
      Selecionar variável
      .
    • No seletor de variável, selecione a guia de navegação
      <controller-name>
      e clique duas vezes em
      Variáveis globais
      .
    • No seletor de variável global, selecione
      _IO_EM_DI_05
      e, em seguida, selecione
      Selecionar
      .
  6. Adicione uma instrução HSC seguindo um destes procedimentos:
    1. Na
      Caixa de ferramentas
      , em
      Pesquisar
      , insira
      HSC
      e arraste-a para a direita da instrução XIC no editor de linguagem.
    2. Na
      Caixa de ferramentas
      , clique duas vezes em
      HSC
      e arraste a instrução HSC adicionada à direita da instrução XIC no editor de linguagem.
  7. No
    Organizador do projeto
    , no programa que você criou, clique duas vezes em
    Variáveis locais
    .
  8. Na grade de variáveis locais, adicione as seguintes variáveis:
    Variáveis locais
    Nome da variável
    Tipo de dados
    MyCommand
    USINT
    MyAppData
    HSCAPP
    MyInfo
    HSCSTS
    MyPLS
    PLS
    MyStatus
    UINT
    A grade de variáveis locais é semelhante à imagem a seguir:
    Grade de variáveis locais de exemplo de HSC
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal