Valores HSCCmd

A tabela a seguir descreve os comandos HSC para cada valor de comando HSC.
Comandos HSC para cada valor de comando HSC
Comando HSC
Descrição do comando
0x01
HSC RUN:
  • Iniciar o HSC (se o HSC estiver no modo Ocioso e a linha estiver ativada).
  • Atualizar apenas as informações de status do HSC (se o HSC estiver no modo de
    Execução
    e a linha estiver habilitada).
0x02
Parada de HSC: Parar uma contagem HSC (se o HSC estiver no modo de
Execução
e a linha estiver habilitada).
0x03
Carga/configuração de HSC: Recarregar os Dados do aplicativo de HSC (se a linha estiver habilitada) para 6 elementos de entrada: HPSetting, LPSetting, HPOutput, LPOutput, OFSetting e UFSetting.
Observação: Este comando não recarrega o elemento de entrada do acumulador de HSC.
0x04
Redefinição do acumulador HSC (se a linha estiver ativada).
Resultados do comando HSC
Valor do comando
Resultado
Condições
HscCmd =1
Inicia o mecanismo HSC e o HSC passa ao modo de execução.
Definir o parâmetro de entrada Enable como FALSE não interrompe a contagem no modo de execução.
HscCmd =2 deve ser emitido para interromper a contagem.
O mecanismo HSC atualiza os valores automaticamente.
O AppData.Accumalator do HSC é atualizado com Sts.Accumulator do HSC.
HscCmd =4 (redefinição)
Configura o valor Acc do HSC como o valor AppData.Accumalator do HSC.
HscCmd =4 não interrompe a contagem do HSC.
Se HSC estiver contando quando HscCmd =4 for emitido, parte da contagem pode ser perdida.
Para configurar um valor específico para o Acc do HSC durante a contagem, grave o valor AppData.Accumalator do HSC imediatamente antes que HscCmd =4 seja emitido.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal