ANY_TO_REAL
A instrução ANY_TO_REAL converte um valor em um valor Real.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E e Micro870
L70E.ANY_TO_REAL

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição | |
|---|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Quando definida como true, a instrução é habilitada.
| |
i1 | Entrada | BOOL SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT | DWORD LINT ULINT LWORD LREAL TIME DATE STRING | Qualquer valor diferente de Real. |
o1 | Saída | REAL | Um valor real. | |
ENO | Saída | BOOL | Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder. | |
Exemplo de texto estruturado ANY_TO_REAL
bres := ANY_TO_REAL (true); | (* bres is 1.0 *) |
tres := ANY_TO_REAL (t#1s46ms); | (* tres is 1046.0 *) |
ares := ANY_TO_REAL (198); | (* ares is 198.0 *) |
Dê sua opinião