ANY_TO_LWORD
A instrução ANY_TO_LWORD converte um valor em um valor Palavra longa de 64 bits.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E e Micro870
L70E.ANY_TO_LWORD

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição | |
|---|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Quando definida como true, a instrução é habilitada.
| |
i1 | Entrada | BOOL SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT | DWORD LINT ULINT REAL LREAL IME DATE STRING | Qualquer valor diferente de uma palavra longa. |
o1 | Saída | LWORD | Um valor Palavra longa de 64 bits. | |
ENO | Saída | BOOL | Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder. | |
Exemplo de texto estruturado ANY_TO_LWORD
bres := ANY_TO_LWORD (true); | (* bres é 1 *) |
tres := ANY_TO_LWORD (t#0s46ms); | (* tres é 46 *) |
mres := ANY_TO_LWORD ('0198'); | (* mres é 198 *) |
Mudanças de comportamento da instrução a partir da versão de firmware 23.012
Ao converter valores REAL ou LREAL para o tipo de dados LWORD, as seguintes regras se aplicam:
- Valores positivos
- Valores de 0 a 2⁶³ − 1 podem ser convertidos para o tipo de dados LWORD.
- Valores superiores a 2⁶³ − 1 são fixados a 2⁶³ − 1.
- Valores negativos
- Valores de −1 a −2⁶³ podem ser convertidos para o tipo de dados LWORD.
- Valores menores que −2⁶³ são fixados em 2⁶³.
Dê sua opinião