Configuração de instrução do temporizador

Precisão de tempo refere-se ao tempo entre o momento que o processador ativa uma instrução do temporizador e o momento que o processador conclui a faixa temporizada.
O processador usa a seguinte informação da instrução do temporizador:
  • Temporizador
    : O endereço de controle do temporizador na área do temporizador do armazenamento de dados.
  • Base de tempo
    : Determina como o temporizador funciona.
  • Predefinição
    : Especifica o valor que o temporizador deve atingir antes do processador definir o bit concluído.
  • Valor do acumulador
    : O número de incrementos de tempo que a instrução contou. Quando ativado, o temporizador atualiza seu valor continuamente.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal