RHC (ler relógio de alta velocidade)

A instrução RHC lê o valor do relógio de alta velocidade no controlador
Micro800
.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E e
Micro870
L70E.
RHC
RHC
Parâmetros da RHC
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
EN
Entrada
BOOL
Quando definida como true, a instrução é habilitada.
  • TRUE: Executa a computação atual.
  • FALSE: Não há computação.
Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.
ENO
Saída
BOOL
Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.
RHC
Saída
UDINT
O valor do relógio de alta velocidade.

Resolução do relógio de alta velocidade

Resolução do relógio de alta velocidade
Tipo de controlador
Incrementos
Base de tempo
Resolução
Micro810
LC10
4 a cada 40 microssegundos
10 microssegundos
40 microssegundos
Micro820
L20E
Micro850
L50E
1 a cada 10 microssegundos
10 microssegundos
10 microssegundos

Exemplos de RHC

Exemplo de diagrama de blocos de função RHC
Exemplo de diagrama de blocos de função RHC
Exemplo de diagrama de ladder RHC
Exemplo de diagrama de ladder RHC
Exemplo de texto estruturado RHC
Exemplo de texto estruturado RHC
(* ST Equivalence: *) TESTOUTPUT2 := RHC() ;
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal