MIN (mínimo)

Calcula o mínimo de dois valores inteiros.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E e
Micro870
L70E.
MIN
MIN
Parâmetros da MIN
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
EN
Entrada
BOOL
Quando definida como true, a instrução é habilitada.
  • TRUE: Executa a computação atual.
  • FALSE: Não há computação.
Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.
IN1
Entrada
DINT
Qualquer valor inteiro com sinal.
IN2
Entrada
DINT
Não pode ser Real.
MIN
Saída
DINT
Mínimo de ambos os valores de entrada.
ENO
Saída
BOOL
Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.

Exemplos de MIN

Exemplo de diagrama de blocos de função MIN
Exemplo de diagrama de ladder MIN
Exemplo de diagrama de ladder MIN
Exemplo de texto estruturado MIN
Exemplo de texto estruturado MIN
(* ST Equivalence: *) new_value := MAX (MIN (max_value, value), min_value); (* bounds the value to the [min_value..max_value] set *)
Resultados
Resultados
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal