Energizar saída (Output energize, OTE)

OTE suporta uma saída booleana de um estado booleano da linha de conexão.
OTE
LD - OTE
A variável associada é atribuída com o estado booleano da conexão esquerda. O estado da conexão esquerda é propagado na conexão direita. A conexão direita deve ser conectada ao barramento de alimentação vertical direito, exceto se você tiver bobinas paralelas, onde apenas a bobina superior deve ser conectada ao barramento de alimentação vertical direito.
A variável booleana associada deve ser uma saída ou deve ser definida pelo usuário.
Exemplo de OTE
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal