DIV (dividir)

A instrução DIV divide o primeiro valor de entrada Inteiro ou Real pelo segundo valor de entrada Inteiro ou Real.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E e
Micro870
L70E.
DIV
DIV
Parâmetros da DIV
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
EN
Entrada
BOOL
Quando definida como true, a instrução é habilitada.
  • TRUE: Executa a computação atual.
  • FALSE: Não há computação.
Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.
i1
Entrada
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
Dividendo em tipo de dados Inteiro ou Real não zero.
Todas as entradas devem ser do mesmo tipo de dados.
i2
Entrada
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
Divisor em tipo de dados Inteiro ou Real não zero.
Todas as entradas devem ser do mesmo tipo de dados.
o1
Saída
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
Quociente das entradas em tipo de dados Inteiro ou Real não zero.
Entrada e saída devem usar o mesmo tipo de dados.
ENO
Saída
BOOL
Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.

Exemplos de DIV

Exemplo de diagrama de blocos de função DIV
Exemplo de diagrama de blocos de função DIV
Exemplo de programa de diagrama de ladder DIV
Exemplo de programa de diagrama de ladder DIV
(* ST Equivalence: *) ao10 := ai101 / ai102; ao5 := (ai5 / 2) / ai53;
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal