Página de configuração do Relógio em tempo real
Use a página de configuração do
Relógio em tempo real
para realizar as seguintes ações:- Exibir as configurações de data e hora do controlador.
- AbrirDefinir data e horapara sincronizar as configurações de data e hora com o relógio do seu computador pessoal ou configurar o horário e data manualmente.
A página de configuração do
Relógio em tempo real
está disponível para os controladores Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E e Micro870
L70E. Abrir a página Definir data e hora
selecionando Relógio em tempo real
na árvore do Controlador
.Para exibir as configurações de data e hora, o controlador deve estar online.
Configuração | Descrição |
|---|---|
Bateria | Exibeo status da bateria no relógio em tempo real. Os valores somente leitura são os seguintes:
|
Data | Exibe a data definida no relógio em tempo real.
|
Hora | Exibe a hora definida no relógio em tempo real.
|
Definir data e hora | Abre a caixa de diálogo Definir data e hora para sincronizar as configurações de data e hora com o relógio do seu computador pessoal ou configurar o horário e data manualmente.A caixa de diálogo fica disponível quando o controlador está no modo de programa remoto . |
Habilitar a alteração do relógio em tempo real no modo de execução | Determina se a alteração do relógio em tempo real será ativada ou desativada quando o controlador estiver no modo de execução .A caixa de seleção fica desmarcada por padrão. |
Habilitar relógio em tempo real do firmware | Determina se o relógio em tempo real do firmware será habilitado. Se habilitado, o relógio em tempo real do firmware permitirá que a data e a hora continuem a serem atualizadas, mas em uma precisão reduzida, quando o relógio em tempo real do hardware não estiver presente, tal como quando o plug-in 2080-MEMBAK-RTC2 ou 2080-SDMEMRTC-SC for removido. Se o relógio em tempo real do hardware tornar-se disponível, então o relógio em tempo real do firmware não será mais usado. A caixa de seleção fica desmarcada por padrão. Não se aplica aos controladores Micro820 L20E. |
Ajustar para horário de verão (+01:00) | Ajusta o relógio em tempo real uma hora à frente durante os meses de verão. Essa caixa de seleção fica desmarcada por padrão e está disponível quando conectado ao controlador. Essa opção se aplica aos controladores Micro820 L20E, Micro850 L50E e Micro870 L70E para projetos dos controladores versão 22.00 ou 23.00. |
Dê sua opinião