Página de configuração Eixo - Início

Definir as configurações de movimento para os controladores
Micro800
que suportam o movimento. Adicione um eixo para criar as páginas de configuração do eixo.
Use a página de configuração
Eixo<x> - Inicialização
para realizar as seguintes ações:
  • Configurar a direção, a velocidade, a aceleração, a desaceleração e o jerk de retorno à posição inicial para o eixo.
  • Ativar o interruptor do retorno à posição inicial e definir o nível ativo.
  • Ativar o marcador do retorno à posição inicial, selecionar a variável de entrada disponível e definir o nível ativo.
Posição inicial é um método para calibrar um eixo em uma posição conhecida. Envolve mover o eixo para uma posição fisicamente verificável, tipicamente detectada por sensores externos e entradas. Em seguida, o sistema designa uma posição predefinida como a posição inicial do eixo. A posição inicial é a posição de referência para todos os movimentos de posicionamento absolutos, que é definida pela
Entrada do interruptor de posição inicial
e pela
Entrada do marcador de posição inicial
quando ativados. A posição inicial é definida quando o eixo é iniciado e é mantida enquanto o sistema de controle estiver operacional.
Eixo - Configurações na guia Retorno à posição inicial
Configuração
Descrição
Direção do retorno à posição inicial
Especifica a direção na qual o eixo se move ao retornar à posição inicial.
As opções são as seguintes:
  • Positiva
    para sentido horário
  • Negativa
    para sentido anti-horário
A configuração padrão é
Negativa
.
Velocidade do retorno à posição inicial
Especifica a velocidade da posição inicial para o eixo.
O valor está no formato flutuante de precisão simples e varia de 0,005 a 500,0 mm/s. O valor padrão é 25,0 mm/s.
O valor da
Velocidade do retorno à posição inicial
não pode ser maior que o valor da
Velocidade máxima
especificado na página de configuração Eixo
<x>
- Dinâmica
.
Para obter mais informações, consulte Converter pulsos por revolução e velocidade.
Aceleração do retorno à posição inicial
Especifica a rapidez com que a velocidade aumenta durante o processo de retorno à posição inicial.
O valor está no formato flutuante de precisão simples e varia de 0,005 a 50.000,0 mm/s
2
. O valor padrão é 25,0 mm/s
2
.
O valor da
Aceleração do retorno à posição inicial
não pode ser maior do que o valor da
Aceleração máxima
especificado na página de configuração Eixo
<x>
- Dinâmica
.
Desaceleração do retorno à posição inicial
Especifica a rapidez com que a velocidade aumenta durante o processo de retorno à posição inicial.
O valor está no formato flutuante de precisão simples e varia de 0,005 a 50.000,0 mm/s
2
. O valor padrão é 25,0 mm/s
2
.
O valor da
Desaceleração do retorno à posição inicial
não pode ser maior do que o valor da
Desaceleração máxima
especificado na página de configuração Eixo
<x>
- Dinâmica
.
Jerk de retorno à posição inicial
Especifica a taxa em que a aceleração é alterada.
O valor está no formato flutuante de precisão simples e varia de 0,0 a 50.000,0 mm/s
3
. O valor padrão é 0,0 mm/s
3
.
O valor do
Jerk de retorno à posição inicial
não pode ser maior do que o valor do
Jerk máximo
especificado na página de configuração Eixo
<x>
- Dinâmica
.
Velocidade de arrasto
Especifica a velocidade de arrasto do eixo.
O valor está no formato flutuante de precisão simples e varia de 0,005 a 25,0 mm/s. O valor padrão é 5,0 mm/s.
O valor da
Velocidade de arrasto
não pode ser maior do que o valor da
Velocidade máxima
especificado na página de configuração Eixo
<x>
- Dinâmica
.
Offset da posição inicial
Especifica a distância entre a posição física "Sensor da posição inicial ligado" e a posição inicial definida pelo usuário.
O valor está no formato flutuante de precisão simples e varia de –5.368.709 a 5.368.709 mm. O valor padrão é 0,0 mm.
Entrada do interruptor de posição inicial
Ativa ou desativa as configurações da entrada do interruptor de posição inicial. Quando ativada, as configurações de
Entrada
e
Nível ativo
ficam disponíveis. Fica ativado por padrão.
A
Entrada
mostra o nome da variável de entrada para o interruptor da posição inicial e o nome da variável é somente leitura.
O
Nível ativo
especifica o nível ativo para o sinal de entrada de um dispositivo de hardware como um interruptor. O nível ativo fica definido como
Alto
por padrão.
Entrada do marcador de posição inicial
Ativa ou desativa as configurações da entrada do marcador de posição inicial. Quando ativada, as configurações de
Entrada
e
Nível ativo
ficam disponíveis. Ela fica desativada por padrão.
A
Entrada
lista as variáveis de entrada disponíveis para o marcador de posição inicial e suporta até 16 entradas para seleção, mesmo que o controlador tenha mais de 16 entradas disponíveis.
O
Nível ativo
especifica o nível ativo para o sinal de entrada de um dispositivo de hardware como um interruptor. O nível ativo fica definido como
Alto
por padrão.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal