Página de configuração do Módulo LCD

A página de configuração do
Módulo LCD
está disponível para controladores
Micro810
LC10. Use a página para realizar as seguintes ações:
  • Adicionar um módulo LCD para a configuração do controlador
    Micro810
    LC10.
  • Fazer backup dos programas do usuário e arquivos de função para o módulo LCD.
  • Restaurar programas do usuário e arquivos de função do módulo LCD para a configuração do controlador
    Micro810
    LC10.
  • Abrir a exibição
    Variáveis de LCD
    para selecionar quais variáveis serão monitoradas usando o módulo LCD.
  • Exibir o status da conexão do módulo LCD.
  • Definir as configurações do hardware para a
    leitura de tecla do botão de contato
    .
Definições de configuração do módulo LCD
Configuração
Descrição
Anexar módulo LCD
Determina se o módulo LCD deve ser adicionado ao projeto do controlador
Micro810
LC10.
Por padrão, o módulo LCD não é parte do projeto do controlador
Micro810
LC10.
Status
Indica a informação de status do módulo LCD e do controlador.
O status inclui os seguintes valores somente leitura:
  • Instalado
    : O controlador está conectado e um módulo LCD é parte do projeto.
  • Não Instalado
    : O controlador está conectado e um módulo LCD não é parte do projeto.
  • Desconectado
    : O controlador deve estar offline.
  • Conectado
    : O controlador está online.
Diagnosticar
Abre a exibição Diagnóstico do controlador. O botão
Diagnosticar
está disponível quando o controlador está online.
Variáveis de LCD
Abre a visualização das
Variáveis de LCD
. A exibição fica disponível quando as condições a seguir são atendidas:
  • Um módulo LCD é parte do projeto.
  • A versão do controlador é 7.
  • O controlador
    Micro810
    LC10 está offline.
Você pode selecionar até um máximo de 200 variáveis para monitorar usando o Menu
principal
do módulo LCD. Ultrapassar o limite resultará em problemas de compilação.
Configurações do Módulo LCD
Habilitar leitura de tecla do botão de contato
Ativa as instruções do bloco de função KEY_READ que lê o status da chave do módulo LCD.
Por padrão, as instruções do bloco de função KEY_READ ficam desativadas.
Modo de retroiluminação
Especifica o comportamento de iluminação de fundo para o LCD remoto. As opções são as seguintes:
  • Sempre desligado
  • Intervalo
  • Sempre ligado
Intervalo
é a seleção padrão.
Hora
Especifica o intervalo de iluminação de fundo quando o
Modo de retroiluminação
é definido para
Intervalo
. O valor varia de 10 a 120 segundos. O valor padrão é 30.
Contraste
Ajusta o contraste de iluminação de fundo no LCD. O valor varia de 0 a 100%. O valor padrão é 50%.
Backup/restauração
Carregar na inicialização
Especifica o comportamento do módulo LCD ao ligar o controlador. As opções são as seguintes:
  • Carregar sempre
    : Carrega o programa do usuário do LCD cada vez que o controlador
    Micro810
    LC10 for ligado.
  • Carregar quando houver erro de memória
    : Carrega o programa do usuário quando ocorre uma falha de memória. Falhas de memória ocorrem quando o programa do usuário no controlador é excluído ou não pode ser carregado.
  • Desativado
    : Não carrega o programa do usuário do módulo LCD.
A configuração padrão é
Desativado
.
Fazer backup no módulo LCD
Inicia o backup dos programas do usuário e arquivos de projeto do controlador
Micro810
LC10 para o módulo LCD. O botão
Fazer backup no módulo LCD
fica disponível quando as seguintes condições são atendidas:
  • O módulo LCD está conectado ao controlador.
  • O controlador
    Micro810
    LC10 está no modo de
    Programa remoto
    .
  • Não há falha relacionada ao controlador
    Micro810
    LC10.
  • Um processo de backup e de restauração não está em andamento.
Restaurar a partir do módulo LCD
Inicia a restauração dos programas do usuário e arquivos de projeto do controlador
Micro810
LC10 do módulo LCD para o projeto.
Se o hardware 2080-LCD estiver protegido por uma senha, a senha do controlador deve estar alinhada com a senha do 2080-LCD.
O botão
Restaurar a partir do módulo LCD
está disponível quando:
  • O módulo LCD está conectado ao controlador.
  • O controlador
    Micro810
    LC10 está no modo de
    Programa remoto
    .
  • O módulo LCD armazena um projeto.
  • O projeto é compatível.
  • A senha do controlador e a senha do 2080-LCD correspondem.
  • Não há falha relacionada ao controlador
    Micro810
    LC10.
  • Um processo de backup e de restauração não está em andamento.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal