Sincronizar configurações do Protocolo de Internet

Use a página de configuração de
Ethernet
para sincronizar as configurações no controlador com os ajustes do Protocolo de Internet (IP) no projeto do
FactoryTalk Design Workbench
.
As configurações de IP no
FactoryTalk Design Workbench
são comparadas com as configurações no controlador quando o controlador está conectado e no modo de
Programa
. Se as configurações não corresponderem, uma mensagem será exibida, informando que as configurações são diferentes.
Duas opções são fornecidas para sincronizar as configurações de IP:
  • Baixar as configurações do
    FactoryTalk Design Workbench
    para o controlador.
  • Carregar as configurações do controlador para o
    FactoryTalk Design Workbench
    .
As duas opções não estão disponíveis quando:
  • O controlador deve estar offline.
  • O controlador está no modo de
    execução
    .
  • As configurações de IP no controlador e no
    FactoryTalk Design Workbench
    são as mesmas.
  • O controlador está no modo Alterar no modo de execução.
Pré-requisitos
  • O controlador está no modo de
    programa remoto
    .
  • As configurações de IP no controlador e no
    FactoryTalk Design Workbench
    são diferentes.
Para sincronizar configurações do Protocolo de Internet
  1. No
    Organizador do projeto
    , clique duas vezes no controlador para abrir a área de trabalho do aplicativo.
  2. Na árvore do
    Controlador
    , selecione
    Ethernet
    .
  3. Na página de configuração de
    Ethernet
    , selecione uma das opções a seguir:
    • Baixar para o controlador
    • Carregar do controlador
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal