RSLinx Classic e FactoryTalk Linx não podem compartilhar USB com o Driver DF1

Existe uma limitação, no caso
RSLinx Classic
e
FactoryTalk Linx
não podem compartilhar o USB com os drivers DF1, que são usados com
Micro810
LC10 (2080-USBADAPTER) e
Micro820
L20E com tela LCD remoto (2080-REMLCD). Como o USB dos drivers DF1 é configurado automaticamente quando o cabo USB é conectado, somente o programa que controla primeiro o driver será capaz de se comunicar com êxito.
Como o USB do driver DF1 não pode ser compartilhado entre
RSLinx Classic
e
FactoryTalk Linx
, você deve garantir que o programa correto controle primeiro o driver. Uma vez que um dos programas assume o controle do driver, ele permanecerá no controle. Como o
FactoryTalk Linx
sempre é executado como serviço em segundo plano, ele pode ser interrompido para deixar o controle do driver.
RSLinx Classic
pode ser executado como aplicativo, para que ele possa ser fechado e deixar o controle do driver, mas também pode ser configurado para executar como serviço, como o
FactoryTalk Linx
.
Para evitar conflitos, faça uma das ações a seguir:
  • Reinicie o computador
    1. Desconecte o cabo do dispositivo e reinicie o computador para garantir que ambos os programas sejam desligados.
    2. Insira novamente o cabo no dispositivo e reinicie o driver.
    3. Procure o controlador
      Micro810
      LC10 ou
      Micro820
      L20E do
      RSLinx Classic
      RSWho ou
      FactoryTalk Linx
      Browser. O programa que obtiver êxito primeiro assumirá o controle do driver.
  • Alternativas para reiniciar o PC-
    RSLinx Classic
    para
    FactoryTalk Linx
    :
    1. Encerre o
      RSLinx Classic
      se ele estiver sendo executado como aplicativo. Garanta que o
      RSLinx Classic
      não esteja em execução, verificando a Barra de tarefas. Se o
      RSLinx Classic
      estiver em execução como serviço, encerre o
      RSLinx Classic
      indo até
      Iniciar
      Serviços
      e parando o serviço.
    2. Remova o cabo USB e execute o
      FactoryTalk Linx
      Browser.
    3. Insira novamente o cabo USB e o driver aparecerá no navegador.
  • Alternativas para reiniciar o PC-
    RSLinx Classic
    para
    RSLinx Classic
    :
    1. Feche todas as janelas do
      FactoryTalk
      Browse
      FactoryTalk Administration Console
      Communications Explorer. O serviço
      FactoryTalk Linx
      também pode ser encerrado totalmente indo até
      Iniciar
      Serviços
      e parando o serviço.
    2. Remova o cabo USB e execute o
      RSLinx Classic
      RSWho.
    3. Insira novamente o cabo USB e o driver aparecerá no RSWho.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal