Seletor de variável
Use o seletor de variável para gerenciar variáveis do projeto e do programa.
Por padrão:
- Abrir o seletor de variável no editor de linguagem de um programa exibe as variáveis locais do programa atual.
- Abrir o seletor de variável no editor de linguagem de uma função definida pelo usuário ou bloco de função definido pelo usuário exibe as variáveis globais no projeto.
- Abrir o seletor de variável a partir da página de configuração de um controladorMicro800exibe as variáveis globais no projeto.
No seletor de variável:
- Use as trilhas de navegação para navegar em escopos de variáveis.
- Na página<controller-name>, clique duas vezes em um link para exibir as variáveis desse escopo.

- Selecione
ao lado do nome do controlador para selecionar um escopo e exibir variáveis para esse escopo.
Dê sua opinião