Criar variáveis usando Declaração rápida

Use
Declaração rápida
para criar variáveis locais ou globais em lote. Os parâmetros a seguir são os mesmos para variáveis criadas usando
Declaração rápida
:
  • Prefixo do nome da variável
  • Sufixo do nome da variável
  • Tipo de dados
  • Tamanho da string
  • Direção (disponível para as variáveis locais de funções definidas pelo usuário ou blocos de função definidos pelo usuário)
Para criar variáveis usando Declaração rápida
  1. Abra a grade de variáveis globais ou locais.
  2. Na grade de variáveis, clique com o botão direito do mouse em qualquer lugar e selecione
    Declaração rápida
    .
  3. Configure a numeração, o nome e os atributos para as variáveis locais ou globais.
    As variáveis criadas e seus atributos aparecem na grade
    Visualizar
    .
  4. Selecione
    Adicionar
    .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal