Emparelhar um eixo PTO e um eixo de retorno de movimento
Emparelhe um eixo PTO integrado com um eixo de feedback para permitir que o eixo de retorno:
- Usar as configurações do eixo PTO emparelhado.
- Servir como feedback para o eixo PTO emparelhado existente.
Depois de emparelhar um eixo PTO e um eixo de feedback de movimento, as configurações do eixo de feedback de movimento se tornam somente leitura.
Pré-requisitos
- Adicione um 2080-MOT-HSC ao projeto do controlador.
- Configure um eixo PTO integrado.
Para emparelhar um eixo PTO e um eixo de feedback de movimento
- NoOrganizador do projeto, acesse .
- Abra a página2080-MOT-HSCseguindo um destes procedimentos:
- Clique duas vezes em2080-MOT-HSC.
- Selecione2080-MOT-HSCe selecione a teclaEnter.
- Na página do 2080-MOT-HSC, selecioneConfiguração.
- Na listaHabilitar plug-in com, selecioneEixo de feedback.EmConfiguração, o nó doEixo de feedbacké criado.
- Na página do2080-MOT-HSC, selecioneEixo de feedback.
- Na página de configuração FBAxis<x>- Geral, na listaEmparelhar com, selecione um eixo.
Dê sua opinião