Fazer backup dos programas e arquivos do projeto no módulo de memória

Use o botão
Fazer backup no módulo de memória
no Página de configuração do módulo de plug-in 2080-MEMBAK-RTC2 para fazer backup dos programas do usuário e dos arquivos de projeto do controlador no módulo de plug-in 2080-MEMBAK-RTC2.
Pré-requisitos
  • O módulo de plug-in 2080-MEMBAK-RTC2 foi detectado.
  • O controlador está no modo de
    programa remoto
    .
Para fazer backup dos programas e arquivos do projeto no módulo de memória
  1. No
    Organizador do projeto
    , acesse
    Configurações de E/S
    Plug-in
    e faça uma das ações a seguir:
    • Clique duas vezes em
      2080-MEMBAK-RTC2
      .
    • Selecione
      2080-MEMBAK-RTC2
      e selecione a tecla
      Enter
      .
  2. Na página do
    2080-MEMBAK-RTC2
    , selecione
    Módulo de memória
    .
  3. Na página de configuração do
    Módulo de memória
    , selecione
    Fazer backup no módulo de memória
    .
  4. No
    Módulo de memória
    , selecione
    Fazer backup
    .
  5. Selecione
    Fechar
    .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal