Configurações de dispositivo Ethernet

Depois de adicionar um dispositivo Ethernet, um nó do
<device-name>
é criado em
Ethernet
no
Organizador do projeto
. Para exibir e configurar os dispositivos Ethernet, realize uma das seguintes ações:
  • Clique duas vezes no nó.
  • Clique com o botão direito do mouse no nó e selecione
    Propriedades
    .
As configurações exibidas na página
<device-catalog-number: device-name>
variam de acordo com o tipo de dispositivo adicionado.
Configurações de dispositivo Ethernet
Configuração
Descrição
Informações - Visão geral
Exibe:
  • A identificação do catálogo do dispositivo.
  • O fornecedor do dispositivo.
  • As configurações de chaveamento eletrônico e endereço Ethernet inseridas ao adicionar o dispositivo.
  • O endereço IP do dispositivo.
  • A classificação do inversor do dispositivo.
  • O botão
    Definição do dispositivo
    .
    Selecione o botão para abrir a caixa de diálogo
    Definição do dispositivo
    e altere as seguintes configurações conforme necessário.
Configurações na caixa de diálogo Definição dos dispositivos
Tipo de dispositivo
Exibe o número do catálogo do dispositivo adicionado. É somente leitura.
Nome
Exibe o nome do dispositivo inserido. O nome deve ser exclusivo. Não defina um nome usando o nome do tipo de dispositivo, pois ele contém palavras reservadas. Recomendamos que você adicione um número ao tipo de dispositivo. Por exemplo, powerflex523_1.
Descrição
Exibe as informações adicionais sobre o dispositivo. É opcional.
Endereço Ethernet
Especifica o endereço IP do dispositivo adicionado. O endereço padrão é 1.1.1.1.
Versão
Exibe a versão do dispositivo, composta por um número de versão principal seguido por um número de versão secundário.
  • A versão principal indica a versão da interface para o dispositivo. O valor varia de 0 a 127. O valor padrão é 0.
  • A versão secundária indica a versão do firmware. O valor varia de 0 a 255. O valor padrão é 0.
Chaveamento eletrônico
Exibe a opção de chaveamento eletrônico selecionada. O chaveamento eletrônico reduz a possibilidade de usar um dispositivo incorreto no sistema de controle, comparando o dispositivo especificado no projeto com o dispositivo instalado. As opções disponíveis variam de acordo com o tipo de dispositivo selecionado:
  • Módulo compatível
    permite que o dispositivo instalado aceite a chave do dispositivo que está definido no projeto quando o dispositivo instalado pode emular o dispositivo definido. Ele é normalmente usado nos seguintes cenários ao substituir um dispositivo (dispositivo A) por outro (dispositivo B):
    • O dispositivo A e o dispositivo B têm a mesma identificação do catálogo.
    • O dispositivo B tem a mesma versão principal ou uma versão principal posterior ao dispositivo A.
    • Quando o dispositivo A e o dispositivo B têm a mesma versão principal, o dispositivo B deve ter a mesma versão secundária ou uma versão secundária posterior ao dispositivo A; quando o dispositivo B tem uma versão principal posterior ao dispositivo A, a versão secundária do dispositivo B pode ser qualquer número.
  • Desativar chaveamento
    desconsidera os atributos de chaveamento ao tentar se comunicar com um dispositivo e pode resultar na comunicação com um dispositivo cujo tipo é diferente do tipo especificado no projeto.
  • Correspondência exata
    indica que todos os atributos de chaveamento devem se alinhar para estabelecer a comunicação. Se um atributo não coincidir com precisão, a comunicação com o dispositivo não será estabelecida.
Modo
Especifica o modo de operação do dispositivo. As opções incluem:
  • Velocidade
  • Posição
A configuração está disponível para os tipos de dispositivo
PowerFlex®
525-EENET e
PowerFlex
525-E2P.
Classificação do inversor
Lista a classificação de alimentação com classes de tensão global do inversor. Está disponível quando você seleciona um inversor
PowerFlex
.
Configuração - Conexão
Intervalo solicitado entre pacotes
Especifica a taxa de atualização da conexão. A conexão transfere dados de ou para o dispositivo com uma frequência igual ou superior à especificada.
O valor varia de 5 a 9.999,9. O valor padrão é 20,0. O intervalo para
Kinetix®
5100 é de 5 a 3.200.
A configuração pode ser ajustada quando o controlador está online.
Conexão Unicast por EtherNet/IP
Determina se deve ser usada uma conexão unicast por EtherNet/IP ou multicast.
A configuração pode ser ajustada quando o controlador está online.
Inibir módulo
Determina se a conexão com o módulo será inibida.
A configuração pode ser ajustada quando o controlador está online.
Falha principal no controlador se a conexão falhar no modo de execução
Permite que o controlador verifique a comunicação de Classe 1 com o dispositivo ao alternar do modo de
Programa
para
Execução
. Se conectado, o controlador entrará no modo de
Execução
. Caso contrário, ocorrerá a falha 0xF8A4.
Conexão - Falha de conexão
Exibe as informações de falha de conexão, se houver alguma enquanto estiver online.
Configuração - Configuração de comunicação
Formato de comunicação
Especifica o formato de comunicação do dispositivo. A configuração está disponível para dispositivos genéricos.
O formato de comunicação selecionado para um módulo de E/S determina como ele se comunica com o controlador, quais páginas de configuração estão disponíveis e a estrutura de tags e o método de configuração que você usará para configurar o módulo. Especificamente, o formato de comunicação determina:
  • O formato dos dados de entrada e saída do módulo de E/S
  • O formato dos dados de configuração para o módulo de E/S
    • Instância de conjunto de entrada
      especifica o ponto de conexão de entrada para a conexão principal. O valor varia de 1 a 65.535. O valor padrão é 1.
    • Tamanho da entrada
      especifica o tamanho da instância de conjunto de entrada. A faixa de tamanho varia de acordo com o
      Formato de comunicação
      selecionado:
      • Dados - DINT: De 1 a 125
      • Dados - INT: De 1 a 250
      • Dados - REAL: De 1 a 125
      • Dados - SINT: De 1 a 500
      • Dados de entrada - DINT: De 1 a 125
      • Dados de entrada - INT: De 1 a 250
      • Dados de entrada - REAL: De 1 a 125
      • Dados de entrada - SINT: De 1 a 500
    • Instância de conjunto de saída
      especifica o ponto de conexão de saída da conexão principal. O valor varia de 1 a 65.535. O valor padrão é 1.
    • Tamanho de saída
      especifica o tamanho da instância de conjunto de saída. O tamanho varia de acordo com o
      Formato de comunicação
      selecionado:
      • Dados - DINT: De 1 a 124
      • Dados - INT: De 1 a 248
      • Dados - REAL: De 1 a 124
      • Dados - SINT: De 1 a 496
  • Instância de conjunto de configuração
    especifica o destino da conexão. O valor varia de 1 a 65.535. O valor padrão é 1.
  • Tamanho de configuração
    especifica o número de palavras de configuração de 8 bits necessário para comunicação com o módulo. O conjunto é composto pela matriz de configuração padrão e pelas partes adicionais de outras matrizes. O valor varia de 0 a 400. O valor padrão é 0.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal