Interface do usuário

Use a interface do usuário (user interface, UI) do
FactoryTalk Design Workbench
para criar projetos, especificar quais painéis exibir e redefinir para o layout padrão, se necessário.
Interface do usuário do FactoryTalk Design Workbench
Interface do usuário do FactoryTalk Design Workbench
Itens na Interface do usuário
Item
Nome
Descrição
callout_orange1
Contém os itens de menu para o
FactoryTalk Design Workbench
e a janela ativa.
callout_orange2
Barra de ferramentas
Contém:
  • Os botões
    Salvar
    e
    Centro online
    .
  • A barra de ferramentas do Alterar no modo de execução (Run mode change, RMC) com botões para iniciar edição online, testar, aceitar e finalizar alterações durante o RMC.
    Se as alterações do RMC estiverem em andamento, não forem testadas ou não forem aceitas em uma Unidade de organização do programa (Program Organization Unit, POU), os seguintes ícones aparecerão ao lado dessa POU no
    Organizador do projeto
    para indicar as alterações:
    • retomar edição de RMC indica que há alterações de RMC em andamento ou não salvas. Antes de se reconectar ao controlador, você pode optar por retomar a edição.
    • retomar teste de RMC indica que o teste está em andamento em uma POU. Antes de se reconectar ao controlador, você pode optar por continuar o teste da POU.
callout_orange3
Exibe os dispositivos, as configurações de E/S e os elementos de programas do projeto em uma visualização em árvore organizada.
callout_orange4
Contém os botões de alternância que você usa para mostrar ou ocultar painéis específicos.
callout_orange5
Contém:
  • Uma página
    Console
    que exibe os dispositivos adicionados, o status da conexão deles e as entradas de log.
  • Uma página
    Lista de erros
    que exibe as descrições, os locais e os carimbos de data/hora de erros, avisos e mensagens.
  • Uma página
    Log
    que exibe as descrições de log e os carimbos de data/hora.
callout1
Área de trabalho
Contém as opções para configurar dispositivos e compilar programas. O conteúdo varia de acordo com a página que você abre.
callout2
Painel de conexão
Para cada dispositivo adicionado, o painel
Conexão
contém:
  • O nome do dispositivo e o número do catálogo.
  • O caminho da conexão para conectar ao dispositivo, se houver.
  • A alternância usada para conectar ou desconectar do dispositivo.
  • A lista de
    Modo do controlador
    para exibir e alterar o modo de conexão do controlador.
  • O botão
    Falha
    para abrir a página de diagnósticos de falhas do controlador
    Micro800
    .
  • O botão
    Seguro
    para abrir as páginas para definir, limpar ou alterar a senha do controlador.
callout3
Contém os elementos de lógica e instruções que podem ser adicionados ao editor de linguagem aberto.
callout4
Exibe as propriedades de um item selecionado.
Você pode editar as propriedades no painel
Propriedades
.
callout5
Indicador de erro
Exibe o número total de erros no projeto atual, contando apenas os erros de POUs que foram compiladas e verificadas.
callout6
Indicador de aviso
Exibe o número total de avisos no projeto atual, contando apenas os erros de POUs que foram compiladas e verificadas.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal