Estabelecer comunicações com o controlador
Use as tarefas para estabelecer a comunicação com o controlador e conclua as tarefas a seguir:
- Conecte o cabo USB do controladorMicro870L70E ao computador.
- Adicione um driver USB.
- Conecte ao controladorMicro800.
- (opcional) Adicione o driver de Ethernet e insira manualmente o endereço IP do controladorMicro800.
Antes das etapa, você criou um bloco da função definido pelo usuário Traffic_Controller_FB, definiu as variáveis de entrada e saída e adicionou uma instância do Traffic_Controller_FB ao programa de diagrama de Ladder Traffic_Light_Control.
Dê sua opinião