Definição do dispositivo - exibição do barramento de expansão
Use esta exibição para fazer o seguinte:
- Configure os disparos do barramento de expansão.
- Configure os avisos do barramento de expansão.
- Visualize as configurações de definição do módulo do barramento de expansão.
Aviso de isenção de responsabilidade
Este conteúdo foi traduzido com o uso de tecnologia de inteligência artificial (IA), sem revisão ou edição humana. O conteúdo pode ter erros ou imprecisões e é fornecido no estado em que se encontra, sem nenhum tipo de garantia.
Rockwell Automation não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes do uso desta tradução.
Dê sua opinião