Exibição PTC/Partida bloqueada/Desarme remoto

Use esta exibição para fazer o seguinte:
  • Configure a proteção do termistor (PTC).
  • Configure a proteção de partida bloqueada.
  • Configure o desarme remoto.
 
 
 
Aviso de isenção de responsabilidade
Este conteúdo foi traduzido com o uso de tecnologia de inteligência artificial (IA), sem revisão ou edição humana. O conteúdo pode ter erros ou imprecisões e é fornecido no estado em que se encontra, sem nenhum tipo de garantia.
Rockwell Automation não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes do uso desta tradução.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal