Potência real

Use esta exibição para fazer o seguinte:
  • Configure a proteção contra sobrepotência real.
  • Configure a proteção contra subpotência real.
O relé eletrônico de sobrecarga E300 tem a capacidade de proteger contra potência real (kW) para aplicações específicas que exigem o monitoramento de tensão e corrente. O usuário pode proteger ou emitir um aviso no caso de o consumo de potência real (kW) de um motor elétrico ser muito alto ou muito baixo.
DICA: Os controles de potência real são ativados somente para módulos de detecção do tipo VIG.
 
 
 
Aviso de isenção de responsabilidade
Este conteúdo foi traduzido com o uso de tecnologia de inteligência artificial (IA), sem revisão ou edição humana. O conteúdo pode ter erros ou imprecisões e é fornecido no estado em que se encontra, sem nenhum tipo de garantia.
Rockwell Automation não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes do uso desta tradução.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal