Fator de potência indutivo

Use esta página para fazer o seguinte:
  • Configure a proteção de sobre fator de potência indutivo.
  • Configure a proteção de sub fator de potência indutivo.
O relé eletrônico de sobrecarga E300 tem a capacidade de proteger contra fator de potência para aplicações específicas que exigem o monitoramento de tensão e corrente. O usuário pode proteger ou emitir um aviso caso o fator de potência de um motor elétrico seja muito alto ou muito baixo.
DICA: Os controles de fator de potência indutivo são ativados somente para os módulos de detecção do tipo VIG.
 
 
 
Aviso de isenção de responsabilidade
Este conteúdo foi traduzido com o uso de tecnologia de inteligência artificial (IA), sem revisão ou edição humana. O conteúdo pode ter erros ou imprecisões e é fornecido no estado em que se encontra, sem nenhum tipo de garantia.
Rockwell Automation não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes do uso desta tradução.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal