Perda de fase
Um alto desequilíbrio de corrente, ou falha de fase, pode ser causado por contatos defeituosos em um contator ou disjuntor, terminais soltos, fusíveis queimados, fios cortados ou falhas no motor. Quando existe uma falha de fase, o motor pode sofrer um aumento adicional de temperatura ou vibração mecânica excessiva. Isso pode resultar em uma degradação do isolamento do motor ou em maior tensão nos rolamentos do motor. A detecção rápida de perda de fase ajuda a minimizar os danos potenciais e a perda de produção.
Aviso de isenção de responsabilidade
Este conteúdo foi traduzido com o uso de tecnologia de inteligência artificial (IA), sem revisão ou edição humana. O conteúdo pode ter erros ou imprecisões e é fornecido no estado em que se encontra, sem nenhum tipo de garantia.
Rockwell Automation não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes do uso desta tradução.
Dê sua opinião